This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 建议

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053539/ti-recommendation

主题中讨论的其他器件:CSD25402Q3A

您好:

请推荐使用以下 材料的合适 TI 芯片,谢谢

NCP81292MNTXG

(SEV) efuse IC_NCP81292MNTXG_5 mm_5 mm_1.4 mm

12.

Onsemi (安森美)

PXM1310CPM-G003

(SEV) DCDC_0.5V 至2.5V (10mV/阶跃) 0.25V 至1.52V (5mV/阶跃)_0.001mA

2.

Infineon

SY6287ZDEC

(SEV) Power Monitor_DFN2×2-6

1

硅(矽力杰)

JW7115A-2.

(SEV)负载开关_2.7V - 5.5V_2200 mA_JW7115A-2

4.

杰华特微电子(杭州)有限公司 μ A

BSZ086P03NS3 G

(SEV) PMOS_2.1 W_BSZ086P03NS3 G_Infineon

1

Infineon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、   

    交叉参考工具用于识别 TI 等效 IC:

    https://bomcross.ti.com/。  

    对于您提交的器件列表、 只有一个具有相似 TI 器件的器件是 BSZ086P03。 但不能直接替换。  我已要求 FET 产品组提供建议:  

    所有其他:  

    无可用器件数据或等效的 TI 交叉参考器件。

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我们最接近 BSZ086P03NS3 G 的 PFET 是 CSD25402Q3A、-20V P 通道 MOSFET、在3.3x3.3mm SON 封装中具有+/-12V 绝对最大 VGS 额定值。 VGS = 4.5V 时的最大导通电阻为8.9mΩ Ω。 同类竞争产品为-30V PFET、绝对最大 VGS 额定值为+/-25V。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用