This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:可将此控制器用于镍氢2节电池

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053800/bq24125-can-use-this-controller-for-nimh-2cell

器件型号:BQ24125

你(们)好

BQ24125充电 IC 能否 用于2节串联镍氢电池?

我们的要求显示为吹气。

输入电压为12V

电池:镍氢2节串联电池

谢谢。

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen:

    只要您的总充电电压大于2.1V、此部件就可以正常工作。 输入电压高达16.0V。我建议您查看以下有关如何为镍氢电池充电的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slua843/slua843.pdf

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。