This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2660:关断引脚和 AVDD 详细信息

Guru**** 2771125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053949/faq-tps2660-shutdown-pin-and-avdd-details

器件型号:TPS2660

您能否分享 SHDN/引脚的内部结构详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHDNb 引脚具有内部上拉电阻、如以下等效电路所示。 因此、如果您不想远程控制器件、则可以将其保持打开状态。

    AVDD 的典型电压 为4.275V。  内部钳位将 SHDNb 引脚上的开路电压设置为2.7V (典型值)