This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:低温精度问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052856/bq27z561-low-temperature-accuracy-issue

器件型号:BQ27Z561

大家好、

使用 BQ27Z561、客户发现电量监测计上显示的温度非常大、当温度为-30度时误差约为5度、而 NTC 电阻器经测试可产生小于1度的温度误差。

基于此类测试结果、这是否意味着监测计在低温下的温度精度更差? 客户想知道此问题的可能原因。

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    -30deg C 是监测计很少看到的情况(工作时、绝对最大值为-40deg C)、因此这将是温度测量中的最高误差之一。 我们建议使用 NTC 来测量温度、因为它可以更靠近电池以在电池本身上获得更准确的读数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller、

    感谢您的回复。

    电量监测计显示的温度由 NTC 测量。 在等效(低温度)环境中、单独测试 NTC 的测量误差小于电池的误差;而在高温(60度)下、电池显示温度小于 NTC 温度、两者均在1度以内。

    用于测量仪表的 NTC 与单独测试的 NTC 相同、测量仪表误差在-20度左右时非常大、虽然 NTC 有一些误差、但很明显、仪表显示的误差较大(叠加在 NTC 误差上); 请参阅下表:

    客户希望了解以下2个问题:

    测量仪表如何将 NTC 电阻值转换为温度值、测量仪表与特定 NTC 模型之间是否不匹配、如果不匹配、如何选择合适的 NTC 模型?

    如果使用外部 NTC 测量温度、则每个温度段的误差是多少?是否可以提供误差数据?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    该监测计使用多项式曲线拟合将测量的 NTC 电压/电阻与温度值相关联。 这就是在较低温度下误差较高的原因。 为了进行监测、这一点也不重要、如果监测计处于几度以内、它仍然可以准确监测电池电量。 系数(Ax 和 Bx)用于多项式曲线拟合。

    如果您需要用于应用的高精度温度传感器、我不建议使用测量仪表、我会使用专用温度传感器、例如 TMP 器件之一。

    您可以使用以下链接帮助计算特定 NTC 的这些值:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/434108/bq40z50-thermistor-coefficients

    40z50和27z561使用相同的系数。

    此致、

    Wyatt Keller