This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2663:TPS26633和 TPS26636之间有何区别?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053939/faq-tps2663-what-is-the-difference-between-tps26633-and-tps26636

器件型号:TPS2663

TPS26633和 TPS26636之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件型号 过压保护 过载故障响应 可调节输出功率限制
    TPS26633 过压钳位、固定(最大35V) 支持脉冲电流的有源电流限制(2x) 是的
    TPS26636 过压钳位、固定(最大39V) 有源电流限制(1x) 是的