This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:电路板偏移校准问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053797/bq4050-board-offset-calibration-issue

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

保护板的静态功耗约为300uA、但高位显示的电流约为-4mA、这怀疑是由于缺少电路板偏移校准导致的。 但是、bqStudio 中没有电路板偏移校准选项、客户希望了解如何进行电路板偏移校准。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    如果遵循所有 TI 电路板设计指南、则不应存在电路板偏移。 因此、bqStudio 中不提供电路板失调电压校准。 检查接地点是否符合 TI 建议。