This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:将 BQ76942 EVM EV2400连接到外部 BQ76930

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76930, BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053796/bq76942evm-connecting-bq76942-evm-ev2400-to-an-external-bq76930

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ76942EV2400BQSTUDIO

大家好、

我尝试利用 BQ76942 EVM 板上的 EV2400来调试 BQ76930。 您能建议如何连接它吗?

如果我的理解是正确的、我可以移除 J12和 J15上的跳线、并将引脚3用作 SDA 和 SCL。 是这样吗?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我正在尝试使用 I2C。

    但是、MSP430似乎没有连接 到 uC_SDA 和 uC_SCL?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    这些连接应该正确。 您是否使用适用于 BQ76930的软件? 您是否已关闭 BQStudio (以允许 BQ76930软件控制 MSP430)? 您还应将 BQ76942 EVM 的"PGND"连接到 BQ76930板的接地端。

    此致、

    Matt