This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:OTG 无输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053875/bq25703a-otg-no-output

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703

您好 TI,团队

我有一位客户在没有输出的情况下使用 BQ25703A OTG 功能。 OTG 步骤是根据规范设置的。

请帮助检查原理图和寄存器设置、谢谢!

初始化时写入:
ChargeOption0 寄存器0x00h 位[14:13] 0 WDTWR_ADJ
ChargeOption0 寄存器0x00h 位[15] 0 EN_LWPWR

ADCOption 寄存器0x3ah 位[15] 1 ADC_CONV
ADCOption 寄存器0x3ah 位[14] 1 ADC_START
ADCOption 寄存器0x3ah 位[13] 1 ADC_fullscale
ADCOption 寄存器0x3ah 位[7] 1 EN_ADC_CMPIN
ADCOption 寄存器0x3ah 位[6] 1 EN_ADC_VBUS
ADCOption 寄存器0x3ah 位[5] 1 EN_ADC_PSYS
ADCOption 寄存器0x3ah 位[4] 1 EN_ADC_IIN
ADCOption 寄存器0x3ah 位[3] 1 EN_ADC_IDCHG
ADCOption 寄存器0x3ah 位[2] 1 EN_ADC_ICHG
ADCOption 寄存器0x3ah 位[1] 1 EN_ADC_VSYS
ADCOption 寄存器0x3ah 位[0] 1 EN_ADC_VBAT

充电 电流 寄存器0x02h 位[12:6] 0x27 CHARGE_CURRENT
MaxChargeVoltage 寄存器 0x04h 位[14:4] 0x10f MAX_CHARGE_VOLTAGE
MinSystemVoltage 寄存器 0x0ch 位[13:8] 0x9 MIN_SYS_Votage
OTGVoltage 寄存器0x06h 位[13:6] 0x8 OTG_VOLTAGE
OTGVoltage 寄存器0x08h 位[14:8] 0xA OTG_CURRENT

插入 OTG 写入:
ChargeOption3 寄存器0x34h 位[12] 0x1 EN_OTG

e2e.ti.com/.../4265.bq25703.pdf