This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:如何计算剩余电量

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053299/bq4050-how-to-calculate-remaining-capacity

器件型号:BQ4050

大家好、

电池充满电后、RSOC 已更新为100%、但剩余容量的更新值小于 FCC。

电荷保持恒定、直到电荷切断电流为止、2可以保持相同的值。 如何解释这一点?

如果客户希望在 RSOC 达到100%时保持这2不变、如何配置它?

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    RemCap 和 FCC 通常会稍微偏离、通常重点是减少 RSOC 跳转或计算错误。 您可以使用 CSYNC 位在充电终止时将两者强制在一起。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller、

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053299/bq4050-how-to-calculate-remaining-capacity/3897018 #3897018"] RemCap 和 FCC 通常会稍微偏离,

    客户想知道 该偏差可接受的程度?

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053299/bq4050-how-to-calculate-remaining-capacity/3897018 #3897018"] CSYNC 位[/quot]

    您能澄清一下 CSYNC 吗?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    他们能否共享他们所讨论的测试的日志和.gg 文件?

    偏差取决于每个客户应用、我不确定他们当前的电池节数/设计容量。 理想情况下、偏差应小于1%的设计容量。

    在 TRM 中定义了 CSYNC:

     

    此致、

    Wyatt Keller