This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:获取容量的步骤

Guru**** 2812035 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQSTUDIO, BQ78350-R1A, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052869/bq78350-the-step-to-get-the-capacity

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:GPCCEDVBQSTUDIO、、

大家好、

客户希望了解以下问题:

参数 EMF、EDVC0、EDVC1、EDVR1、EDVR0、 EDVT0在低温和高温轻负载后获得。 当在 BQstdio 中填充 EDDTC 时、最大误差仍然是100%、这是为什么?

以及实现最大误差变化需要哪些其他参数?

2. 在 CEDV 电池的高温和低温轻负载之后,充放电电池的容量仍然不准确。 是否有任何具体步骤来正确获取容量?

以下 是输出的 CEDV 参数、其中几个是 VOC75、VOC50、VOC25和与 SOC 对应的 OCV、客户不知道如何将它们放入 BQstdio 中。

是否需要在 BQstdio 中填充以下参数?

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    最大误差为100%、直至达到 EDV2完全合格的放电。 然后对其进行更新。 仅需更新7个参数(在将放电波形上传到在线 GPCCEDV 工具后):

    GPCCEDV 工具输出的其他参数不用于 BQ78350-R1A。 如果他们看不到正确更新的最大错误、或者所学容量不准确、则他们可能会收集日志文件(单击 BQStudio 寄存器屏幕中的"Start Log"按钮)。 我可以帮助调试发生的情况。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。

    客户希望了解 EDV2如何实现完全合格的放电。  在 EMF、EDVC0、EDVC1、EDVR1、EDVR0、 EDVT0、EDVTC 被填充到 BQstdio 中,然后使用保护板进行充电和放电,是否正常?

    在 EMF、EDVC0、EDVC1、EDVR1、EDVR0、 EDVT0和 EDVTC 已满、容量仍将突然变化、从90%变为60%。

    是否有任何具体步骤来正确获取容量? 未在 BQstdio 中找到 OCV 放置、是否需要在 BQstdio 中填充 SOC 的 OCV 参数?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    使用 BQ78350-R1 应用文档的电量监测部分更详细地介绍了这些步骤。 BQ78350最初使用 ChemID 根据电池电压估算 SOC。 因此、还需要在 BQStudio 中对 ChemID 进行编程。 在完全合格的放电(BQ78350-R1A TRM 的监测部分中描述了完全合格放电的条件)后、将学习新的容量。  

    此致、

    Matt