This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28632:输出电流限制

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053717/ucc28632-output-current-limit

器件型号:UCC28632

您好的支持团队、

我想将 UCC28632用于启动电路、因为它具有 HV 启动和初级侧调节功能。 但在 Webench 设计器中、它具有10A 输出电流限制。 当我查看数据表时、我没有看到输出电流限制。 是否有任何其他参数可限制输出电流? 我的应用需要12V - 12A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10A 的电流限制可能基于所用的计算。  您应该能够实现12A 的设计。  该器件使用外部 FET。

    您可以使用 Excel 工具来帮助您进行设计、我相信不存在10 A 的限制。  您可以在以下链接中找到它。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc537

    此致、