This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12015:最小负载电流

Guru**** 2509505 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053739/lmr12015-minimum-load-current

器件型号:LMR12015

大家好、

我对 LMR12015有疑问。

尽管它是12V 输出、但由于没有负载、输出将是3V。
" 7.3.3高输出电压注意事项"中需要最小负载电流。

如果您在无负载的情况下继续输出3V 电压、那么在此状态下 IC 是否会受到任何损坏?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    从图24中可以看出、如果输入电压为12V、则不需要最小输出电流。 您可以添加一个小型0603电阻占位符、以防万一。 如果您在无负载的情况下继续保持3V 输出、

    不会损坏 IC。 但由于高侧 FET 无法导通、因此没有输出会有风险。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy