This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关电源降压跨电流芯片

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053493/switching-power-supply-step-down-cross-current-chip

主题中讨论的其他器件:LM5158LM5157

您好!

你好。 客户需要一个输入电压大于36V 且输出电流大于或等于1.5A 的开关电源降压交叉电流芯片(MOS 内置)。 您能帮助我们推荐适合客户参数的 TI 器件。 请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您可以检查 LM5157和 LM5158器件。

    此致、  

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    你好。 客户需要降压、不需要升压。 您是否推荐降压器件? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    很抱歉、在这种情况下、我们的产品组中可能没有合适的产品(除非您选择的是可能超出尺寸的4开关解决方案)。

    为了方便地路由到另一个产品组、我建议关闭此主题并打开一个新主题、以便其他团队可以挑选它。

    如果确定、请单击"已解决"按钮或 让我知道、以便我可以将其关闭。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    你好。 在我检查时、降压器件 也在电源管理论坛的下面、这就是我选择此论坛进行客户查询的原因。 您的团队中是否有任何人可以帮助处理客户的查询? 请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    为了在电源管理论坛中提供最佳支持、来自所有产品线的不同团队在此提供支持。 在我的团队中、我们不只支持降压-升压降压解决方案。
    因此,请求打开一个新的线程,以便正确的团队可以拾取该线程。 如果我将其转发给下一个团队、它可能会在一段时间内循环、直至到达正确的团队。

    此致、

     Stefan