This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:运行不正常

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052823/lm51551-not-behaving-as-expected

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件:LM5155

由于我们先前的升压 IC 不可用、我们最近切换到了 LM51551DSSR。

我使用 TI Webench 电源设计器生成了一个设计、并使用数据表中的典型应用验证了原理图、一切看起来都很好。  12V_BOOST_EN 引脚连接到高电平时为3.3V 的 MCU GPIO 引脚。

我注意到、无论我将12V_BOOST_EN GPIO 设置为高电平还是低电平、负载电压都与输入电压相同。 我还尝试将该引脚直接连接到 BIAS 引脚、但结果相同。

您是否有明显的错误? 在深入了解数据表之前、我想仔细检查一下。

e2e.ti.com/.../2Cell_2D00_12V_2D00_Boost_2D00_2Cell_2D00_12V_2D00_Boost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,  

    感谢您的联系。 首先、我建议尝试在 UVLO 引脚连接到偏置的情况下为 LM5155加电、就像您说的那样。 从原理图中可以看到、COMP 引脚上有3个电容器、可以检查补偿吗? 除此之外,似乎缺少二极管,是否可以添加整流器二极管(请参阅数据表第25页的第10节)。 请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示。 我检查了 COMP 引脚、看起来我使用了正确的电阻器、但错误地使用了原理图上的电容器符号。

    我焊接了一根导线、将 UVLO 直接连接到偏置电源、但输出电压仍与输入电压相同。 如果不重新设计电路板、我无法添加二极管、这将需要几周时间、但我认为二极管不会导致我看到的问题。

    我用示波器探测栅极引脚、在停止前、引脚似乎会振荡200us、并每80ms 重新启动一次。

    您是否建议检查其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,  

    感谢您的回答。 如果没有整流器二极管、则升压转换器不能正常工作(请参阅数据表中的典型应用部分)。 在没有二极管的情况下、Vin 会直接与 Vout 短接、因此您会在输入和输出端看到相同的电压。  

    此致、  

    Em