This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:COMP 引脚的拉电流大小、以确保无 PWM 输出

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053613/ucc28c45-how-much-source-current-from-comp-pin-to-ensure-no-pwm-output

器件型号:UCC28C45

你(们)好。

我的客户希望使用光耦合器对 UCC28C45进行次级侧反馈、如下图所示。

我正在研究最大光耦合器电流计算。

这里有两个快速问题:

COMP 引脚的源电流有多大、以确保 UCC28C45停止输出 PWM?

2. COMP 引脚的拉电流仅显示数据表中提供的最大电流的典型值。 请在此处分享最大值吗?

BRS、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、  

    COMP 引脚不是电流控制引脚。  低于  两个内部串联二极管正向电压的 COMP 电压将端接 PWM 输出。
    下面是 使用光耦合器进行二次控制的典型应用。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    误差放大器在内部限制为1mA 典型电流。  数据表的第7.5节对此进行了详细说明

    遗憾的是、最大拉电流不是测量参数、因此我们只能遵循数据表中给出的最小值和典型值。

    了解更多信息。 我的建议是、应遵循典型的1mA 电流作为正常运行的最大值。 对于异常运行、COMP 引脚可拉低(GND)以实现零占空比、在这种情况下、最大拉电流在内部受到限制以保护误差放大器。 您可以将 COMP 连接到 GND 并测量电流限制、以确认高于1mA 的裕度有多大?