This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:TPS62125DSG

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, TPS62170, TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052562/tps62125-tps62125dsg

器件型号:TPS62125
主题中讨论的其他器件: TPS62170TPS62160

您好!

我在反相配置设计中使用 TPS62125以实现低功耗(最大4mA)。

输入电压为3.3V 时、反相电压必须能够达到-9.4V。

我们的设计至今仍能正常工作、但 TPS62125DSG 存在短缺。

因此、我看到 TPS621260和 TPS621270可用作 TPS62125的等效项。
你能不能让我想起这种肯定吗?

在我们的设计中、第4个引脚的迟滞保持未连接状态、TPS621260和 TPS621270的 AGND 是否也可以保持未连接状态、或者我们是否必须绑定绑定?

此致、

Romain BORLET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    您可以使用 TPS62160或 TPS62170。 但引脚4必须连接到散热焊盘。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的确认、这有助于我预测我们为弥补短缺而必须采取的行动。

    此致、

    Romain