Thread 中讨论的其他器件: TL431
TI、
从 ucc28740 simplis 仿真示例开始:
https://www.ti.com/product/UCC28740#design-tools-simulation
我创建了一个初级(直流输入、开关、钳位、泄放器等)、 辅助(为 ucc28740供电)和辅助(仅为电源输出供电)、复制并粘贴 ucc28740 "符号"、然后使用"F11"键复制并粘贴 ucc28740 "子电路代码"到我的新 simplis 仿真/原理图/文件中(请参阅随附的-不确定是否随附)。
问题:
我遇到了一组错误、这对我来说毫无意义:
错误:
(二
<<<<<<<<< 错误消息 ID:1051 >>>
输入文件 C:/Users/dekk0/Desktop/ECEN/9_5527 PE 实验2/4_作业/20_Final 设计文件/2_Simulations/SIMPLIS_Data/1_PRI_AUX_NO_Cntrls.deck、第3385行:
+ X3=1.123456789 Y3=1.123456789
Y3的值应为
大于的值
Y2。
在 SIMetrix/SIMPLIS 上,版本:8.50a
***结束 SIMPLIS 错误报告***
首先、文件"SIMPLIS_Data/1_PRI_AUX_NO_Cntrls.deck"中没有"line 335"。
其次、我不知道 X3或 Y3是什么、它们位于何处、也不知道如何开始解决此问题。
是否有人会帮助我解决此问题(我猜是后续问题)?
谢谢、
C