This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:关于启动时施加到 VCC 引脚的电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053164/ucc256403-about-the-voltage-applied-to-the-vcc-pin-at-startup

器件型号:UCC256403

您好!

我想向您询问有关 UCC256403器件的信息。
我正在考虑下面的启动行为。
首先、从外部电源向 VCC 引脚施加12V 电压、在器件启动后、变压器辅助绕组产生的15V 电压施加到 VCC 引脚。

但是、建议 VCC 引脚的工作条件最小为13V。
使用12V 是否有任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    RVcc 是13V LDO 输出,其电压源是 Vcc,因此 Vcc 需要高于13V 才能使 RVcc 保持在13V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我理解了内容。
    我还有一个问题。
    如果 VCC 引脚上施加12V 电压、RVCC 应输出 LDO 从12V 下降的电压。
    这是我的想法吗?
    如果上述情况正确、我认为该器件不能与保护电路一起工作、并且工作正常、但它是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您是对的,RVcc 是基准引脚,因此需要对其进行调节以使控制器正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    RVCC 是一个基准引脚、但我认为 RVCC 只用于为栅极驱动器和 LL/SS 引脚的基准电压供电。
    我认为在启动时受 RVCC 电压影响的唯一功能是软启动、但它是正确的吗?
    还是 RVCC 用作器件内部的基准电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LL/SS 引脚还用于对突发模式阈值进行编程,因此会影响轻负载运行和软启动。