This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:在 EC 表中没有电流额定值说明

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050300/tps92513-no-current-rating-description-in-the-ec-table

器件型号:TPS92513

你(们)好

TPS92513的数据表提到电流额定值为1.5A、但我在电气特性表中找不到任何此类描述。

数据表中是否有清晰的电流额定值说明?

此致

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否可以有人支持此案例?

    让客户知道 TPS92513的电流额定值为1.5A 是否安全?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉回复太晚了...

    典型电流限制为6A、器件应安全、电感器电流限制不超过该值。 考虑到足够的热安全裕度、建议使用1.5A 电流。

    您是否想与 TPS92513共享应用信息?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    感谢您的回答。

    您能否检查2.7A 是否适用于 TPS92513? 我认为这种情况更像是研发、客户可能只需要确认数据表是否正确。

    终端设备是一种眼图设备、我想电源是18V 或12V、不确定输出电压、因为客户没有向我提供此类信息。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    刚刚收到客户的确认。

    输入电压为24V、输出电压为0.8V、电流为2.7A。

    您能否检查此设置是否适用于 TPS92513?

    期待您的回应。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于电压转换比极低(0.8/24)、因此开关导通时间很短。 为了确保开关导通时间超过140ns (最小开关导通时间的典型值)、请选择低开关频率。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    感谢您的回答! 这对于客户的评估来说应该足够了。

    不过、还有一个问题、该应用的最大电流是多少?(24V-0.8V)

    考虑到 Vout 非常小、我假设器件在电流不超过6A 时应该是安全的、  这种理解是否正确?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    6A 是电感器峰值电流限制、而不是输出电流限制。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    此应用的最大电流是多少?(24V-0.8V)

    您能深入了解一下吗?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它取决于电感值、 电感峰值电流值、系统效率等。 1.5A 应根据经验工作。

    BR、

    Robin