This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:Sch 审查

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052767/tps54360b-q1-sch-review

器件型号:TPS54360B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54360LM76003

大家好、

您能检查 tps54360的 SCH 吗? 由于我们的 LM76003缺货、客户需要设计新的一款替换器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amelie

    您能否提供有关工作输入电压范围和应用的更多信息? 谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    VIN 为4.5-60V、客户告知迷你 VIN 为4.5V、担心54360是否支持...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Amelie

    输出电压。 VIN 4.5V 过低、无法支持54360。 该范围能否扩展到4.8V~60V?