This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:输出范围问题

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053550/tps63000-question-for-output-range

器件型号:TPS63000

您好!

根据数据表、TPS63000输出范围为1.2V~5.5V。  

目前、我使用外部电阻分压器将其输出设置为1.2V、如下所示。

由于这是该稳压器的最小值、我确定是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Xiaoc强、

    根据您所附的原理图、输出电压应设置为0.855V、您能否仔细检查它?

    此外、我认为1.2V 输出在 EC 表范围内是可以接受的。

    此致

    TAO