This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:PVIN 电压范围

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053330/tps65295-pvin-voltage-range

器件型号:TPS65295

大家好、团队、

在建议的工作条件下、最小 PVIN 电压为4.5V。 该值是如何推导出来的?  

请告诉我 PVIN 的最小限制。 它是否关心 IVDDQOUT?

PVIN 低于4.5V (例如、 4.4-4.3V)?

谢谢、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,它设计用于5V 输入电压,没有特殊原因,如果使用4.4伏甚至4.3V 电压,我就没有发现可能出现的问题。 仅通过验证、即可将4.5V 电压作为低限输入。 您的应用是什么?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuchang、

    感谢你的答复。  我知道。  

    系统中没有5V 电源、而是4.6V 电源。  最好在12V 电压下进行调节。

    谢谢、

    Yoshi