This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:不带 SEPIC 转换器耦合电感器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052123/tps55340-without-coupled-inductor-for-sepic-converter

器件型号:TPS55340

您好!

我正在处理的项目必须在7、4V 至16、8V 的输入电压范围内工作、但某些器件需要12V 的电压。 我想使用 TPS55340构建 SEPIC 转换器、但我的器件供应商没有任何耦合电感器库存。

我的问题是、如果我可以用两个单独的电感器替换耦合的电感器、我必须怎么做? 因为我不是一名电气工程师、所以我会非常出色、我有人可以帮我。

非常感谢、

Friedrich Walmrath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Friedrich、  

    感谢您的联系。 您可以将耦合电感器替换为两个单独的电感器。 需要考虑的两个重要事项如下:

    • 您需要在交流电容器上使用 RC 阻尼网络来抑制那里的振荡
    • 要实现稳定运行、您需要检查以下不等性是否得到尊重:L2/L1 >= D/(1-D)。 在这种情况下、L2是输出端的电感器、L1是输入端的电感器、D 是占空比(请参阅下图):

       


      对于 CP,您可以选择一个值,如4*cs 和 Rp:
       

      如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  
       

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM、

    非常感谢您的快速且信息丰富的回复。

    我将尝试执行您的建议。

    此致、

    Friedrich