This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25731:在非电源路径应用中、能否将 BQ25731替换为 BQ25730?

Guru**** 2527200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053480/faq-bq25731-could-i-replace-bq25731-with-bq25730-in-non-power-path-applications

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:BQ25730

BQ25730和 BQ25731是降压/升压充电控制器、具有相同的封装、相同的引脚排列和类似的功能。 BQ25731专为非电源路径应用而设计。 无电池 MOSFET (BATFET)可节省成本并提高效率。

尽管这两个器件的功能相似、但寄存器设置存在一些差异、例如 EN_LDO 模式和自动唤醒的默认充电电流。 此外、BQ25731经过专门设计、可在没有 BATFET 的情况下进行启动。 因此、我们不建议将 BQ25731替换为 BQ25730。 它们不是可互换的部件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不相信? 在继续之前、请注意以下说明。

    移除 BATFET 后、系统节点 VSYS 将短接至 SRP。 在转换器开始运行之前、需要禁用 LDO 模式。 配置不带 BATFET 的充电器需要以下序列。

    1. 在适配器插入之前、将充电器置于 HIZ 模式。 (将引脚6 ILIM_HIZ 拉至接地、或将 REG0x35[7]设置为1)
    2. 将0x00[2]设置为0以禁用 LDO 模式。
    3. 检查是否正确编程了电池电压(REG0x05/04)
    4. 设置预充电/充电电流(REG0x03/02)
    5. 将器件退出 HIZ 模式。 (从接地释放 ILIM_HIZ 并设置 REG0x35[7]= 0)。

    为了防止任何意外的 SW 错误、当器件超出 HIZ 时、主机会设置低输入电流限制(几百毫安)。