This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:最低开关频率

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053377/ucc28220-lowest-switching-frequency

器件型号:UCC28220

您好!

我对最低 PWM 开关频率有点困惑。

一方面、从数据表中可以看出:

8.3.3振荡器运行和最大占空比设定点
振荡器使用内部电容器为两个 PWM 通道生成时基。 振荡器是的
可在200kHz 至2MHz 频率范围内编程、最大占空比范围为20%至80%。 这两个都是
死区时间和振荡器的频率被除以2、以生成 PWM 时钟和关断时间
每个输出的信息。

因此、我想开关中最低的 FS (Fout)为100kHz。

但是、从数据表中、我也可以找到该图:

使用120k aprox 来告诉它。 电阻器我可以设置50kHz FS (Fout I guess)

那么、我能否或无法将50kHz 设置为开关频率 Fout?

或者、我可以使用的最小 Fout 是多少?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    该图显示了~50kHz 的最小开关频率、对应于~100kHz 的最小振荡器频率、这是 RCHG、RDSCH 可编程的最小频率。 根据 UCC29220数据表的第8.3.4节、这些编程电阻器还会影响最大占空比和 SS。

    此致、

    Steve M