This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:即使是输入设计容量、FCC (满充电容量)也没有变化

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052975/bq27220-fcc-full-charge-capacity-was-not-change-even-if-input-design-capacity

器件型号:BQ27220

大家好、团队、

可通过执行有效的充电/放电周期来获知 FCC、但没有对 OTP 进行编程、初始化期间会输入默认值(3000mAh)、这需要更长时间才能学习。
我们不希望尽可能对 OTP 进行编程、因为我们仍在进行评估。 因此、能够将 FCC 直接输入 RAM 将非常有用。 是否有方法更改 FCC?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato:

    遗憾的是、无法将 FCC 直接手动输入 RAM。

    RM 和 FCC 在每次电阻栅极点更新后的充电/放电周期内、放电结束时和静置模式退出时进行更新。

    谢谢、如果您还有其他问题、请告诉我、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson-San、

    感谢您回答我的问题。 我还有一个问题。
    OTP 可以写入 FCC 值、这是否适用于 POR 之后的初始化?
    如果 OTP 提供了学习值、我将对其进行编程。

    此致、
    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我将与专门从事此功能的团队成员联系、并在周一回复您。

    我相信 OTP FCC 值是 POR 后应用的值、但我将交叉检查此信息、以便100%确定。

    感谢您耐心等待我们解决此问题、

    杰克逊