This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:交换 TPS62130和 TPS62150A

Guru**** 2508125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150A-Q1, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053182/tps62130-swapping-tps62130-and-tps62150a

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件:TPS62150A-Q1

客户目前正在使用2个器件来提供2个输出轨:

    1. TPS62130RGTR 提供1.5V @ 500mA
    2. TPS62150AQRGTTQ1提供3.3V @ 450mA

由于短缺、他们 希望 对任一用例的任一器件进行资格认证。 这意味着将它们交换为:

  1. TPS62130RGTR TPS62150AQRGTTQ1可提供1.5V @ 500mA
  2. TPS62150AQRGTTQ1  TPS62130RGTR 提供3.3V @ 450mA

他们希望在不更改 PCB 上的无源组件的情况下实现该目标。 (甚至 FB 电阻器也不是如此)

问题1:如果 TPS62150A-Q1被 TPS62130替代、下面的原理图能否提供1.5V @ 500mA 电流?

问题2: 如果 TPS62130被 TPS62150A-Q1替代、下面的原理图能否提供3.3V @ 450mA 电流?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    TPS62150A-Q1 在 TPS62130上具有不同的 PG 逻辑(PG 引脚在故障期间具有低阻抗)和高阻抗。 这将在您的设计中导致的唯一差异是 PG 和 VOUT 由于不同阻抗而导致的关断时间-请检查 https://www.ti.com/lit/an/slva644/slva644.pdf 上的配置1 、只要这是可以接受的、您可以交换两个器件、设计将正常工作。

    谢谢、
    模块