This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:关于未使用 BATFET 时的 VSYS 电压控制

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053359/bq25730-about-vsys-voltage-control-when-batfet-is-not-used

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25731

您好!

我的客户考虑使用 BQ25730而不是 BQ25731。
让我就以下主题提出其他问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051977/bq25730-can-bq25730-be-used-instead-of-bq25731?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25730#

我将附上一份关于我所关注的问题的文件。
能否检查附件?

e2e.ti.com/.../BQ25730.pdf

BQ25730具有 VSYSMAX_ACC 保护。
在不使用 BATFET 的情况下直接连接时、VSYS 的恒定电压直接施加到电池上。
我的理解是否正确?

此外、这种行为是否有办法?
例如、我应该使用 HiZ 模式吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、不建议将 BQ25731替换为 BQ25730、但是、也可以按照以下顺序运行 BQ25730。  

    移除 BATFET 后、系统节点 VSYS 将短接至 SRP。 在转换器开始运行之前、需要禁用 LDO 模式。 配置不带 BATFET 的充电器需要以下序列。
    1.在适配器插入之前、将充电器置于 HIZ 模式。 (将引脚6 ILIM_HIZ 拉至接地、或将 REG0x35[7]设置为1)
    2.将0x00[2]设置为0以禁用 LDO 模式。
    3.检查电池电压是否已正确编程(REG0x05/04)
    4.设置预充电/充电电流(REG0x03/02)
    5.将器件退出 HIZ 模式。 (从接地释放 ILIM_HIZ 并设置 REG0x35[7]= 0)。
    为了防止任何意外的 SW 错误、当器件超出 HIZ 时、主机会设置低输入电流限制(几百毫安)。

    另一方面、BQ25731考虑 了上述步骤并自然支持非 BATFET 应用。

    此致、

    老虎