This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:如果降压输入电压低于所需的输出电压、该怎么办

Guru**** 2530940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053250/lm61495-what-if-the-buck-input-voltage-is-less-then-required-output-voltage

器件型号:LM61495

您好、TI、  

        

      对于降压转换器、如果我为   输入5.4V/5A 配置(设计)降压转换器以输出5V/4A、如果输入电压低 于5V、则  可能会从5.4V 降至4.5V、 在这种情况下、我的 LM61495输出电压是多少或它是否损坏?

谢谢、  

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    根据降压拓扑的定义、Vout=D·Vin、其中0 <D<1. 因此降压器件不会输出任何高于 Vin 的电压。

    如果您将反馈电阻器配置为5V、而 Vin 保持从5.4V 下降到4.5V。 VFB 将始终低于 Vref,然后上开关将保持打开,Vout=Vin-I*RDS_ON。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    正如 Sirui 提到的、在高占空比下运行时、使输入缓慢接近 VOUT 值、器件将进入压降模式。

    在这种情况下、器件开关频率将反向调节、输出电压将跟踪输入电压减去二极管压降。  

     有关400kHz|5V 输出应用的压降行为、请参阅图9-21。  

    此致、

    Jimmy