This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:启动阈值

Guru**** 2517750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053113/lm5022-start-up-threashold

器件型号:LM5022

大家好、

我们已收到我们的客户关于另一个 E2E 主题的进一步询问。 根据我们的客户、

您能否详细介绍启动阈值。


我从降级板上测量了这个值。 在发生软启动开关之前、VIN 缓慢增加至8.6V。

UVLO 的1.25V 阈值是否也是开启启动的阈值?

旁路开关8.7Vin 阈值的作用是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、1.25V 是 VCC 稳压器启动的阈值、它还控制旁路开关导通。 它还用于启动、 8.7V 阈值将禁用旁路开关、使7V 稳压器在更高的 VIN 下产生稳定的 VCC。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi