This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:LM1117DT

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052086/lm1117-lm1117dt

器件型号:LM1117

您好、先生、

 我将在我们的应用中使用 LM1117 LDO。 我从 LDO 输出获得20mVp/p 纹波噪声。 如何降低纹波噪声?  

该 LDO 的电源连接到应变桥传感器激励、因此由于纹波噪声、我无法从应变桥传感器获得正确的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ponraj、

    20mVpp 是相当多的噪声。 您能否提供示波器截图来展示这一点?

    什么为 LDO 提供输入? 输入是否也具有很大的噪声?

    下面是一个幻灯片、讨论了噪声对 LDO 的影响以及如何对其进行改进。 遗憾的是、LM1117没有 NR/SS 引脚、但如果您使用的是可调节版本的器件、则可以使用前馈电容器、该电容器有助于降低更高频率的噪声增益。  

    e2e.ti.com/.../8233.Measuring-LDO-Noise.pptx

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我在这里附加了纹波噪声图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ponraj、

    您能否包含具有交流耦合的输入电源并提供一个同时显示输入和输出的示波器截图? 这比预期的噪声多得多。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我在包括交流耦合(20mVpp-输入和输出侧)后获得相同的结果。 我正在使用 GX650W 开关模式电源。 SMPS 输出电压直接连接到 LDO。 SMPS 和 LDO 之间是否包含任何滤波器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinraj、

    如果您在输入和输出端都看到此噪声、则假设 LDO 正在进行其他适当调节、这表明噪声源位于 LDO 的输出侧。 您能否断开 LDO 负载并再次测量输入和输出端的噪声?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能否为输出要求提供良好的 LDO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ponraj、

    您能否提供更多操作详细信息来指导搜索替换产品?  

    正如我提到过的、如果您在输入端看到与输出端相同的噪声、则噪声源很可能位于输出端、否则 LDO 的 PSRR 会衰减输入噪声、如果它源自输入端、 因此、我不确定不同的 LDO 在这方面是否有用、因为 LDO 无法减弱从输出到输入的噪声。  

    此致、

    Nick