This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:电池连接期间 bq24620损坏

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053143/bq24620-bq24620-damaged-during-battery-connection

器件型号:bq24620
主题中讨论的其他器件: BQ76PL536A

有时、当我将电池连接到电路板时、BQ24620 IC 会损坏。 在损坏的 IC 中观察到一个孔之后。  第二次 SRN 引脚被破坏。

我使用的是6S 1Ah 锂聚合物电池。 我一直在平衡导线之前插入电源导线。  当我连接电池时、充电 IC 未连接到输入电源。

我假设这是一个瞬态电压问题、因此我添加了 一个 TVS (PN:5KP26A-E3/54)与电池电源线并联。 我在插件过程中使用示波器捕获了电池输入电压、并将其钳制在一个电路板上的26V 以下。 在另一个也安装了 TVS 的电路板上、IC 损坏。

该板具有以下连接到电池轨的组件:

  • BQ76PL536A 平衡 IC
  • 连接到微控制器的 LDO
  • 启动时禁用的降压转换器

是否有其他尝试的提示或建议?