This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:有关 BQ25730的 OTG 电流范围的问题。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053209/bq25730-question-about-otg-current-range-of-bq25730

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25731

大家好、

我的一位客户正在考虑使用 BQ25730。

此时、客户有关于 OTG 电流范围的以下问题。

请给我回复。

问题1. 最新数据表(Ver.SLUSE65)第45页的"充电器命令摘要"表9-7显示

     5mΩ OTG 电流范围、即"7位 OTG 输出电流设置 LSB 100mA、范围:0A–12700mA (RAC= 2 μ A)"。  

    另一方面、根据第78页的表9-46 OTGCurrent 寄存器字段说明、OTG 总数  

    电流范围为0A (所有位均为"0")~6350mA (所有位均为"1")。

    OTG 电流的正确范围是0~12700mA 或0~6350mA?

    表9-46中的 RAC = 10米欧姆情况吗?

问题2. 充电器命令摘要表中的 OTG 电流范围说明不同

    BQ25730数据表 和 BQ25731之间的一个。

    差异有什么原因吗?   

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    1.对于 Q1、查看数据表的第一页可能更容易。


    是的、范围差异是由于使用的感应电阻器的差异造成的。

    原因与我在第1季度提到的原因相同。 只是个人键入数据表的方式有所不同。 范围取决于使用的电阻值。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”