This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:其中是4S 电池的电池电量耗尽阈值

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052326/bq25710-where-is-battery-depletion-threshold-for-4s-battery

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件:BQ25720

大家好、

当 Vbat 低于电池电量耗尽阈值时、EN_LEARN 无法正常工作、但数据表中没有明确的规格。
阈值是否为2.8V/节(典型值)? 如果是4节电池应用、阈值为11.2V、下图显示了吗?

BQ25720怎么样?
电池电量耗尽阈值是否为2.4V/节(典型值)?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    当主机确定电池电压低于电池电量耗尽阈值时、主机通过将该位写回0b 将系统切换回适配器输入。 我们的充电器不会自动退出学习模式。 客户根据电池规格确定电池电量耗尽阈值。 电池电量耗尽阈值与电池低压比较器和电池欠压锁定规格无关。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回答。
    让我提一些问题。

    1. 耗尽阈值毕竟是什么电压? 2.8V/节?
    2. 您能否共享 最小/最大耗尽阈值?
    3. 您能否共享 Vbat 达到 阈值以下与主机将系统切换回适配器输入之间的转换时间?
    4. 当 Vbat 低于阈值时、充电电流384mA 是否基于0x3E?

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)客户根据电池规格确定电池电量耗尽阈值。 2) 2)通常情况下、电池电量耗尽阈值应大于 VSYS_MIN、以便充分利用电池容量以实现最长的电池运行时间。 3) 3)当 EC 禁用学习模式时、充电器会立即切换到适配器输入。 4) 4)当 VBAT 低于 MIN_SYS_VOLTAGE 0x3E 时、充电电流被钳位在384mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    如何确定耗尽阈值?
    我认为 BQ25710 无法确定耗尽阈值、EC 或电量监测计并不总是具有该阈值。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您从 VSYS_MIN 开始、将其作为电池电量耗尽阈值。