This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2640 TPS2660:如何在电源线路中断期间快速恢复?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, TPS2663, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053430/faq-tps2640-tps2660-how-to-recover-fast-during-supply-line-interruptions

器件型号:TPS2640
主题中讨论的其他器件: TPS2663TPS2660

如何在电源线中断期间快速恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电源线路中断期间、TPS2640电子保险丝在 dVdT 模式下关闭并重新启动、这需要很长时间才能恢复输出电压。 在此之前、必须由缓冲电容器支持负载、以满足 A 类系统性能要求。

    让我们以规格示例为例:

    VIN = 24V

    COUT =µF μ F

    Cdvdt = 680nF

    Rilim = 22.4k Ω 将电流 kΩ 设置为530mA

    负载= 200mA

    电源故障间隔= 5ms

    正如您在下面的测试波形中看到的、由于 dVdT 模式下的缓慢重启、输出电压下降至6V。 这意味着 Cout 必须大幅增加、而负载电流低至200mA。  

    解决方案:

    1. 使用 TPS2663、该器件架构考虑了这方面的问题、并采用快速恢复运行模式进行设计。
    2. 为了解决 TPS2640、TPS2660器件的这一问题、可在 dVdT 路径中放置一个串联电阻器。 当输入电源恢复时、dVdT 引脚为 IdVdT 提供电流、并在 Cdvdt 引脚上产生偏移电压(Idvdt*R25)。 失调电压强制电子保险丝在电流限制模式下运行、并可快速恢复输出电压。

    如下面的测试波形所示、该器件在电流限制模式下启动并快速恢复输出电压。