This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:MSP430 + TPS23882 I2C 上升时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051792/tps23882-msp430-tps23882-i2c-rise-time

器件型号:TPS23882

尊敬的团队:

 

目前我们正在进行 I2C SI 测试、我们发现 SCL 上升时间失败。

 

我们对 i2c 接口使用4.7K 欧姆的上拉电阻,SCL 探测点靠近 PSE,上升时间结果为1ns,不符合 TPS23882规范。

 

我们还尝试将 pu 更改为10k 欧姆、上升时间结果为3ns、仍然无法满足。

您对此有什么建议、还是知道如何设置 MCU 的 I2C 快速模式或标准模式?

 

非常感谢、

Jimmy

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、  

    让我再深入探讨一下这一点、几天内就回复了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、  

    感谢您耐心等待我们。  

    在我查看时钟信号时、MCU 和 PSE 之间的硬件数量有限。 您已经尝试更改电阻器、这是一个很好的调试步骤。 MCU 和 PSE 之间唯一的另一个组件是数字隔离器。 我建议我们检查该组件输入和输出上的时钟信号。 如果时钟信号进入它的速度太慢、这会将我指向 MCU。 如果时钟信号由于隔离器而减慢、那么可能是隔离器本身、可能是布局问题、或者我们可以查看其他组件。  

    如果 MCU 的时钟太慢、我建议与 MCU 团队联系。 我们的软件支持目前非常有限、因此您应该更快地从该团队获得响应。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师