This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:用于单独 CHG &放大器的 PCHG;DSG

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052379/bq40z80-pchg-for-separate-chg-dsg

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ76200

您好!

对于单独的 CHG 和 DSG 路径、建议为 PCHG 连接什么?

是否可以配置 PCHG 的极性(高电平有效或低电平有效)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果您不使用 PCHG 输出、我会将其保持浮动(数据表中指定了此值)

    无法更改 PCHG 的低电平有效或高电平有效配置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们需要知道 PCHG 与 PFET 的连接、从而实现单独的充电和放电路径。

    你能提出建议吗?

    谢谢、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果您使用的是并联 FET 配置、则 PCHG 应位于 CHG 路径上、与常规 CHG FET 并联、类似于串联配置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否会遇到与帖子中针对 BQ76200问题提到的问题类似的问题? 谢谢!

    BQ76200:单独的 CHG 和 DSG 路径-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我没有直接遇到过这个问题、监控器和监测计都有类似的驱动电路、因此最好遵循 WM 关于如何驱动预充电 FET 的建议。

    此致、

    Wyatt Keller