This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:容量学习(FCC 更新)和合格放电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050372/bq34110-capacity-learning-fcc-update-and-qualified-discharge

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

你好!

我使用学习周期 和在线 GPCChem 工具获取电量监测参数。  

"Gas Gauging","CEDV Profile","Design Capacity mAh","7200","mAh"
"Gas Gauging","CEDV Profile","EMF","1942","-"
"Gas Gauging","CEDV Profile","C0","153","-"
"Gas Gauging","CEDV Profile","R0","77","-"
"Gas Gauging","CEDV Profile","T0","3500","-"
"Gas Gauging","CEDV Profile","R1","248","-"
"Gas Gauging","CEDV Profile","TC","11","-"
"Gas Gauging","CEDV Profile","C1","0","-"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Age Factor","0","-"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Fixed EDV 0","1800","-"
"Gas Gauging","CEDV Profile","EDV 0 Hold Time","1","s"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Fixed EDV 1","1885","-"
"Gas Gauging","CEDV Profile","EDV 1 Hold Time","1","s"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Fixed EDV 2","1900","-"
"Gas Gauging","CEDV Profile","EDV 2 Hold Time","1","s"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Voltage 0% DOD","2100","mV"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Voltage 10% DOD","2072","mV"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Voltage 20% DOD","2054","mV"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Voltage 30% DOD","2038","mV"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Voltage 40% DOD","2018","mV"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Voltage 50% DOD","1999","mV"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Voltage 60% DOD","1978","mV"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Voltage 70% DOD","1954","mV"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Voltage 80% DOD","1925","mV"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Voltage 90% DOD","1885","mV"
"Gas Gauging","CEDV Profile","Voltage 100% DOD","1800","mV"

现在、我想进行符合条件的放电以更新 FCC、现在我的 FCC 值为2712

电池的设计容量为7200mah。 我为 电池充满电并 施加1100mA 的恒流负载、但运行状态中的 VDQ 位不会变为高电平。 我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    我们将需要学习放电前后的.gg 文件以及实际放电的日志、以便能够帮助尽快进行调试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 7.2ah 电池的正确电流放电值是多少? 500mA 是否正常? 我将 电子负载用于 具有可调电流的电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    放电电电流应至少为3C/32、适用于电流约为700mA 的情况、符合 FCC 学习要求。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wyatt。 感谢你的帮助。  如果 我增大电流 VDQ 位变为低电平、我施加200mA 电流(我在收到消息之前开始放电过程)。  我在放电前后附加导出的数据。

    此致、Andrey。

     e2e.ti.com/.../delta_5F00_dtm_5F00_1207.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    如果 VDQ 位变为低电平、则违反 FCC 合格更新的条件之一:

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 FCC 值是什么意思? 上次更新 的 FCC? 现在 在 BMS 工作室里,它是522mah,它的价值是非常错误的。 制造商指定的电池容量为7200 mAh。 我的电子负载在放电电流为200mA (0.03c)的情况下测量7400 mAh 的容量、但在 BM studio 中、放电过程后的值从2700mAh 更新为522 mAh。 FCC  在整个合格放电过程中的更新频率如何? 我在放电过程前后附加了 PRV 消息放电日志和 gg 文件

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我尝试使用710mAh 进行合格的放电。 何时必须停止放电 过程? 我的 EDV2值为1900mV\cell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Andrey。

    FCC 进行了更新、使您满足了合格条件、您是否成功完成了校准? 您是否已将6个日志上传到 GPC CEDV 工具以获取已配置的.gg 文件?您是否可以共享 GPC CEDV 工具提交和返回的数据?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050372/bq34110-capacity-learning-fcc-update-and-qualified-discharge/3891040 #3891040"]您是否将6个日志上传到了 GPC CEDV 工具

    是的。 我附加了在线工具结果中的文件并上传了6个日志。  我在 数据存储器中将从在线工具收到的值填充到电量监测计配置。

    2天前我附加在消息中的.gg 文件。

    此致

    Artem

    e2e.ti.com/.../5556.GPCPackaged_2D00_report.zip

    e2e.ti.com/.../0724.GPCPackaged.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    我将在明天查看数据并发布回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Wyatt。 我附上昨天的出院记录。 当电压达到 EDV2电平时、VDQ 位变为0行(5580 - 5581)。 此转速和重电压为522 mAh 后、FCC 容量未更新。 它的值是非常错误的  

    Mon Nov 08 18:14:25 MSK 2021
    
    Device Version Info = 0110_0_02
    BQZ Device Name = bq34110
    BQZ Firmware Version = 0_02
    
    Design Capacity = 7200
    
    Sample,DateTime,ElapsedTime,Control,Temperature,Voltage,Batt Stat,Current,RemCap,FullChgCap,AvgCurr,RunTimeEmty,AvgTimeFull,AccumulatedCharge,AccumulatedCharge Time,AvgPwr,IntTemp,CycleCnt,RSOC,SOH,ChgVolt,ChgCurr,OpStat,GaugeStat,CEDVRemCap,EDV Threshold,SmRemCap,SmCurrent,ManufacStat,EOSLearnStatus,EOSSafetyStatus,EOSStatus,AutoLearnTime,AvgDsgCurrent,AvgDsgTemp,LearnedResistance,LearnedResTimeHours,LearnedResTimeSeconds,LastLearnedResistance,LastLearnedResHours,LastLearnedResSeconds,InitialRRateAgeHours,InitialRRateAgeSeconds,RRate,RRateLong,InitialRcellRRateLearnRes,InitialRcellRRateLearnCount,LogRowTime(ms),LogStatus
    1,2021-11-08 18:14:29,4.002,0x0000,24.3,12450,0x0001,-711,411,522,-711,35,65535,-4933,1445,-148,23.7,24,79,7,14400,1100,0x02B2,0x8440,411,1878,411,0,0x3B,0x0000,0x00,0x10,4942495,0,-273.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,567,SUCCESS
    ........
    5577,2021-11-09 00:26:16,22310.763,0x0000,23.8,11274,0x4005,-711,1,522,-711,0,65535,-559,1518,-134,23.4,24,1,7,14400,1100,0x02B2,0x8444,1,1878,1,0,0x3B,0x0000,0x00,0x10,4920326,0,-273.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,574,SUCCESS
    5578,2021-11-09 00:26:20,22314.762,0x0000,23.8,11274,0x4005,-710,1,522,-711,0,65535,-558,1518,-133,23.4,24,1,7,14400,1100,0x02B2,0x8444,1,1878,1,0,0x3B,0x0000,0x00,0x10,4920322,0,-273.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,594,SUCCESS
    5579,2021-11-09 00:26:24,22318.762,0x0000,23.8,11274,0x4005,-711,1,522,-711,0,65535,-557,1518,-133,23.4,24,1,7,14400,1100,0x02B2,0x8444,1,1878,1,0,0x3B,0x0000,0x00,0x10,4920318,0,-273.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,598,SUCCESS
    5580,2021-11-09 00:26:28,22322.762,0x0000,23.8,11274,0x4005,-711,1,522,-711,0,65535,-557,1519,-134,23.4,24,1,7,14400,1100,0x02B2,0x8444,1,1878,1,0,0x3B,0x0000,0x00,0x10,4920314,0,-273.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,595,SUCCESS
    5581,2021-11-09 00:26:32,22327.417,0x0000,23.8,11268,0x4025,-711,0,522,-711,0,65535,-556,1519,-134,23.4,24,0,7,14400,1100,0x02AA,0x4045,0,1857,0,0,0x3B,0x0000,0x00,0x10,4920309,0,-273.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,593,SUCCESS
    5582,2021-11-09 00:26:36,22330.765,0x0000,23.8,11268,0x4025,-711,0,522,-711,0,65535,-555,1519,-134,23.4,24,0,7,14400,1100,0x02AA,0x4045,0,1857,0,0,0x3B,0x0000,0x00,0x10,4920306,0,-273.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,589,SUCCESS
    5583,2021-11-09 00:26:40,22334.763,0x0000,23.8,11268,0x4025,-710,0,522,-711,0,65535,-554,1519,-134,23.4,24,0,7,14400,1100,0x02AA,0x4045,0,1857,0,0,0x3B,0x0000,0x00,0x10,4920302,0,-273.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,593,SUCCESS
    5584,2021-11-09 00:26:44,22338.763,0x0000,23.8,11268,0x4025,-710,0,522,-711,0,65535,-553,1519,-134,23.4,24,0,7,14400,1100,0x02AA,0x4045,0,1857,0,0,0x3B,0x0000,0x00,0x10,4920298,0,-273.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,575,SUCCESS
    5585,2021-11-09 00:26:48,22342.764,0x0000,23.8,11268,0x4025,-711,0,522,-710,0,65535,-553,1519,-133,23.4,24,0,7,14400,1100,0x02AA,0x4045,0,1857,0,0,0x3B,0x0000,0x00,0x10,4920294,0,-273.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,590,SUCCESS

    在新的充电周期之后:

    e2e.ti.com/.../dis3.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    除非 EDV2点不正确或其他配置(如电池节数)不正确、否则 FCC 不应更新。

    仔细检查与 FCC 更新相关的设置。 电池节数至关重要、因为监测计使用它与您保存的.gg 值相关联。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt。 在哪里可以找到正确的 EDV 0 1 2电平? 电池节数设置完全正确(6个电池)。如果 EDV 设置错误、则说明问题。 我们讨论固定的 EDV 值吗? 现在、我的 EDV 0 1 2   相应地为1800 1885 1900 mV。  DoD 90%为1885 、100%为1800mV、DOD 0%为2100mV

    这是我的铅 酸 AGM 蓄电池的值。

    此致

    Artem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    与 FCC 限定更新相关的参数之一不正确。 FCC 仅应在电池放电几乎完全时更新、您将收到会触发"合格"放电的小型放电。

    如果所有电池计数值不一致、最好将 EDV 参数和测量仪表参数设置为不是每个电池单元的铅酸值(为 CEDV 工具设置的是用于计算参数的值) 而监测计可能会导致监测计始终认为电压在 FCC 更新范围内。 它还将提供更好的分辨率。

    另外、尝试禁用 SC 位、我认为这可能会导致 DCR 计数器出现一些问题。 如果 CEDV 监测配置中的 SC 位无法解决该问题、则可能会损坏将哪些值编程到监测计中、请确保您使用的是正确的 bqz 文件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt!

    1.谢谢你的答复。  我能在 BM studio 中看到 DCR 寄存器中的值吗? bqz file studio 根据芯片自动检测功能选择自动分频。 芯片固件为 0002和 bqz 文件0110_0_02、自动选择。 昨天、我尝试  了新周期、FCC 更新为1034mAh (增加了2倍)。 更好,但不是很好

    我检查  了日志、每次 VDQ 位都为1。 SC 位为低电平。 今天、我 将尝试在 SC 位设置为高电平时放电。 RC 值在合格放电中是否会影响 FCC?  

    2、这是什么意思"电池电压在放电期间达到 EDV2阈值、电压更大
    大于或等于 EDV2阈值–当 bq34110器件检测到 EDV2"时为256mV?   1859 (我的 EDV2)- 256 = 1603

     我从2100mV (0% DOD)放电、当电压达到 1800mV (100% DOD)  时、I off 放电负载、我不知道 FCC 为什么不更新为5200mah (该值来自我的电子负载)、我想了解 DCR 中的值如何变化。 有可能吗? 我可以解决我的 DCR 数据问题并将其移至 FCC

    此致

    祝你度过美好的一天

    Artem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    我不确定 SC 位是如何设置的、但它会对计数器进行分频、因此监测计会认为通过的电流要小得多。 DCR 不可见、但它非常好地指示了 FCC 更新时的状态。 如果您再次启用 SC 位、您应该会看到 FCC 降低。 FCC 只能在每个周期中增加特定的量。

    您所提到的条件是滤除因计数而导致的大压降、因此如果您的电压从大负载上下降到超过 EDV2-256mV、则不符合学习条件、因为负载在 EDV 点附近如此大。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050372/bq34110-capacity-learning-fcc-update-and-qualified-discharge/3895599 #3895599"] FCC 在每个周期只能增加特定的数量。

    您好 Wyatt!

       在 FCC 中、这是否意味着"如果我为电池充满电(+6000mah)并且将电池放电至 EDV2值后"、我会收到不是满容量值? 我需要更多周期才能达到最大容量值? 昨天、我给电池充电至30%(+2 000 mAh)、放电后、铜线3000ma、FCC 大约增加到1000 mAh。  行为是否正常?

    2.从手册中:"在 估算正确的 FullChargeCapacity()(FCC)之前,系统必须经过完全充电,然后经过完全放电周期。"我执行了几次此操作,但 FCC 不等于电池组的实际容量。

    3.制造状态寄存器中的 ACCHG_EN 和 ACDSG_EN 位是否会影响 DCR FCC 测量?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    我会从设置中重新上传原始 srec、只需更改 SC 位设置即可进行测试、因此监测计不会调整到预期的 FCC。

    ACDSG 和 ACCHG 应保留为默认设置。

    此致、

    Wyatt Keller