This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730中 OTG EN 上的 VSYS 电压是多少

Guru**** 2392615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052968/bq25730-what-is-the-vsys-voltage-on-otg-en-in-bq25730

器件型号:BQ25730

您好、TI、  

       当 OTG 启用时、电池充电 IC 的 VSYS 输出电压会有所不同   


如果我设置 OTG 电压5V 和3A,当 OTG 启用时,BQ25730 Vsystem 输出是多少?  

谢谢、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    VSYS 将在 OTG 模式下围绕 VBAT 运行。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭赞、  

                  我的电池电压为8.4V、因为我使用2S2P 电池配置连接。  
    VBAT = VSYS 为8.4V = 8.4V、因为 Vbat 当时 为8.4V OTG 启用、并且配置为5V/5A、因此 Votg 为5V 是否正确?

    谢谢、  

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    在本例中、是的、正确。

    VBAT ~ 8.4V
    VSYS ~ 8.4V
    VOTG = 5V

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”