This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:单通道能否支持35W?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053187/tps274160-can-a-single-channel-support-35w

器件型号:TPS274160
主题中讨论的其他器件:TPS272C45

团队、  

我们将在设计应用中使用此功能,在该应用中,我们将一次启用一个通道,而不是同时启用全部四个通道。

单通道能否支持35W 输出? (并非所有4个通道都打开);即我们可以执行12V@ 3A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于散热问题、此器件很难支持3A、除非存在额外的冷却。 对于3A、您会考虑使用较低的 Rdson 器件还是将通道并联?

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我愿意接受您对备选器件的任何建议。 你可以指导我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否检查 TPS272C45是否满足您的要求?

    此致、

    您好