This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:输出重复打开和关闭

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053298/lmzm23601-output-is-repeated-turn-on-and-off

器件型号:LMZM23601

尊敬的专家:

我将在下一个电源模型中使用 LMZM23601V3SIL。

但在运输测试中、导致 LMZM23601的输出重复开启和关闭。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

对于使用 LMZM23601SIL 的电路板、输出电压重复为0.8V 和5.0V 并且温度上升的问题出现在上。

您能不能给我一个关于什么是错误的、是什么导致它加电/断电和温度上升的看法?

・在运输测试之前进行一周通电测试时没有问题。

・首次运行时输出电压为5V、但在1.5秒后输出电压下降了约0.8V。

・在上述情况后、输出电压重复5V 和0.8V。

・℃IC 与正常器件相比变热。(约+20 μ A)

   但未激活"过热保护"。

・一旦出现这种异常状态、主电源打开和关闭时将无法恢复。

详细信息,请确认附加的文件。

e2e.ti.com/.../LMZM23601SIL-report.pptx

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

Tomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当 NG 部件的输出电压从5V 故障到0.8V 故障时、是否可以通过示波器测量该部件的输出电压?  

    另一个建议如果 在进行 ABA 测试时故障是遵循 NG 部件、  为了进一步确定根本原因、 您还可以联系 TI 销售人员和注册 CQE。

    谢谢