This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:级联的下部 IC 中的电池电流高、OCCDT 高于规格、当分流电阻为&lt 时、电池平衡功能不起作用;1毫欧

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052590/bq77915-cell-current-high-in-lower-ic-of-the-stack-occdt-higher-than-spec-cell-balancing-does-not-function-when-shunt-is-1-milliohm

器件型号:BQ77915

您好!

我们 使用 BQ7791506生产16节 BMS。 我们在堆叠中使用4个 IC、 每个 IC 使用4节电池来生成16节电池。

观察到以下 问题。

单  节电池消耗电流 高 、可实现堆叠中最低的 IC。 (与 MOSFET 和电流感应分流电阻器连接)。  这将导致电池组失衡。

   电池1-4的测量电流为22uA、电池5-16的测量电流为11uA。 (此时不进行电池平衡)

2. 测得的过充电电流延迟时间 为17 - 19mS、数据表编号为8 - 12ms

3. 当我们使用低于1毫欧的分流器时,电池平衡功能不起作用。

请对以上各点进行评论。

谢谢、此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    您可以分享您系统的原理图吗?

    单  节电池消耗电流 高 、可实现堆叠中最低的 IC。 (与 MOSFET 和电流感应分流电阻器连接)。  这将导致电池组失衡。   电池1-4的测量电流为22uA、电池5-16的测量电流为11uA。 (此时不进行电池平衡)

    我可能需要查看原理图、看看是否有任何可能影响它的因素。 但是、这可能是由于 FET 的负载造成的。 由于 FET 需要驱动、底部器件的负载比上部器件大。 您可能需要匹配上部器件的负载、以便更好地匹配 FET 负载。 尽管对于不同的器件、但我相信 bq77905 20S 电池堆叠配置应用报告的第3节对此非常有用、并对其有更多了解、因为这两个器件非常相似。  

    2. 测得的过充电电流延迟时间 为17 - 19mS、数据表编号为8 - 12ms。

    您的测试条件是什么? 我可能需要查看原理图以获得进一步帮助。 您的输入电压高于 OCC 电压阈值多少? 如果它刚好处于阈值、则感应电阻滤波器可能会增加一些延迟。

    3. 当我们使用低于1毫欧的分流器时,电池平衡功能不起作用。

    您的感应电阻器值和充电电流是多少? 相对于检测电阻器测量的电压、电池平衡被激活;较小的检测电阻器意味着需要更高的充电电流来激活电池平衡。 通常、您需要使充电电流尽可能小(高于电池平衡阈值)以实现平衡。 电池具有 IR 压降、这会导致它们在充电过程中显示高于实际的电压、从而导致电池平衡失衡。 这只是需要记住的一点。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis 的快速答复。

    希望以私人消息形式发送原理图。 是否可以启用 私人消息?

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!  

    我私下回答、我将关闭这个线程。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon