This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084A

Guru**** 2382280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62080, TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052248/tlv62084a

主题中讨论的其他器件:TLV62080TPS62913

尊敬的 TI 支持人员:  

我使用 TLV62080转换器从3.0V 输入获取0.5V 电压。 我使用 webench 来选择所需的分立元件。 我的问题是、如果我想为多个负载使用0.5V 输出电压、我可以将其拆分为所有四个负载吗? 我应该为每个负载连接电感器和电容器吗?  

此致

Olonbayar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Olonbayar、

    感谢您的提问。

    如果所有4个负载的总负载电流等于或小于2A、并且输出电压相同、为其供电的输出电压为0.5V、则只需要一个 TLV62080降压转换器(参考下图)。 此外、该器件只能与一个电感器(单相降压转换器)配合使用、但只要不超过100uF、它就可以支持多个并联的输出电容器。

    如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Olonbayar、

    只是一个软提醒。

    您还有其他疑问吗?

     

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    很明显。 感谢您的支持。  

    最好的奥龙巴亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我还有一个问题。 我将通过另 一个(TPS62913)获取该转换器的3.0V 输入电压。 我们可以为每个负载使用电感器。 建议在连接多个负载时执行此操作。 然后、我能否通过电感器向转换器 TLV62080施加3.0V 输入电压。 它可能会起作用、因为它是一个输入。 但我想澄清一下。  

    最佳的

    Olonbayar  

                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olonbayar、

    抱歉、我不清楚电路实现。 TLV62080需要将一个电感器连接到 SW 引脚才能正常运行。 无法在 SW 引脚上连接多个电感器来生成独立的 Vout 电压轨。  

    无论如何、您能否提供您建议的电路的方框图以便更好地理解?

    谢谢你。

    此致、

    示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    是的、我只有电感器连接到 SW 疼痛。 我将讨论输入电压 Vin。 对于该 Vin 引脚、我想通过 LC 网络应用 Vin。 我这么做是因为电压来自另一个为多个负载馈电的转换器。 TLV62080是这些负载之一。 它属于原理图的上一部分。 您可以查看所附的图。          

           

    谢谢 Olonbayar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Olonbayar、

    感谢您的澄清。

    是的、您的电路完全正常。

    如果您没有其他问题、请单击下面的"已解决"按钮。

    此致、

    Excel