This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762负输出启动问题

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051434/lm27762-lm27762-negative-output-start-up-problem

器件型号:LM27762

您好!

我们在新设计中使用 LM27762、以大约2mA 的小电流提供大约-2.9V 的负偏置轨。  

根据下面的原理图中显示的值、我发现负电源轨进入某种启动周期、在该周期中、它尝试达到设定的电压、关闭、然后重试。 遗憾的是、我无法访问 PGOOD 信号。

当我将 C12更改为100nF 时、它启动正常、因此我怀疑由于 C12与 C19之比、某些内部电流限制会跳闸。

1uF 的原始 C12值基于评估模块(其中 C19为4u7)、因此可能将 C19从10uF 降低也会解决该问题、但遗憾的是、WEBENCH 工具尚不可用、无法指导我进行最佳器件选择。

是否有人会为给定负载电流选择 C12和 C19 (数据表中的"C1"和"CP")提供指南?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注 原理图中显示的 R27和 R28不正确-实际安装了300K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我正在处理您的请求。 我将在明天之前提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    对于 LM27762、需要仔细选择所有五个外部电容器以确保正常运行。 遗憾的是、没有电容器的选择指南、但数据表将是我们在这里的最佳资源。  

    我建议首先选择所需的输入和 LDO 输出电容器、然后选择推荐的 Cfly 和 CCP。 如果您发现建议的电容器存在问题、我们将研究根本原因。  

    首先、我看到输出电容器 C13低于所需的值。 为了实现稳定运行、我们需要至少 2.2uF 的输出电容器。

    飞跨电容器(C1)将电荷从输入传输到输出。 在第一个周期中、C1被充电、然后在下一个周期中、C1将电荷转移到 CCP。 因此、更改 CCP 也可能需要更改飞跨电容器或输入电容器以保持良好的总体电路性能。 但是、很难为此定义比率。 10uF CCP 只在高电流应用中需要。 对于 大约2mA 的小电流、4.7uF 就足够了。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您指出、C13数量应增加至2u2。 我发现使用100nF 飞跨电容器时启动正常,因此我现在将继续使用该电容器,尽管最好知道在设计信息可用时的最佳值是多少。

     我今天发现的另一个奇怪的特性是使用‘EN-‘负电源使能;我发现、当 EN-被拉低以关闭负电源轨时、正电源突降大约200us、即使 EN+被牢固地连接至 VIN。 我们希望能够在转换器采样时关闭开关,但不幸的是,这种正电源下降会使进入转换器的模拟信号上升。 有什么建议吗?

     此致、

    Keith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您能否分享本次活动期间捕获的 Vin、EN+、EN-的示波器图?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我怀疑问题可能是由于 EN+引脚上的不良接头导致的、因为重新焊接后、它似乎已消失(触摸木材!)。

    非常感谢你的帮助。

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    真是个好消息。 :)感谢您的更新。

    我将继续并关闭该线程。 如果您同意、请点击 Resolved。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Febin、希望在适当的时候可以获得有关选择最佳飞跨电容值的设计指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我将向我的团队收集反馈、并讨论在这方面可以做些什么。 由于这是一个非常旧的器件、我们没有太多支持数据、因此这可能需要一些时间、因此我建议将数据表作为主要设计指南。

    此致、

    Febin