This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5402:TPS5402电感器功能

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052880/tps5402-tps5402-inductor-seelction

器件型号:TPS5402

TPS5402、数据表、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps5402.pdf?ts=1636543928472&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS5402

部分电感器选择、第10页。 第11页给出了电感值计算公式。

如果我使用公式计算评估模块 https://www.ti.com/lit/ug/slvu775a/slvu775a.pdf?ts=1636544818924&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS5402中电路的电感值、 我会得到大约5uH 到大约60uH 的值、具体取决于输入电压。

然而、在评估模块上、使用的 L 为82uH。 此外、指定电感 器 RL622-820K-RC 的饱和限值为1.1A、而应用的最大输出电流为1、7A、因此电感器将在评估模块中的最大输出电流之前很久达到饱和。

有人能不能对这些明显冲突的数字说些什么呢?

Jan Ddden、 线性音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助分享您如何计算该电感器?  Vin-Vout 和最大负载是什么?

    通常建议选择电感器 IDC>最大负载、Isat>OC 值。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准评估模块可在 Vo = 3.3V、1.8A 时实现28V 至4.5V 的输入电压。 振荡频率通过100k 电阻器进行设置、使其略短于300kHz。 我使用0.1的 LIR 值(纹波电流幅值为电流值的10%)计算了28V 和4.5V 输入情况下的 L。 我得到的 L 值约为6uH 和60uH。

    当针对我自己的用例进行计算时、Vin = 24V、Vo = 6.3V IL= 1.5A、我得到的值大约为100uH。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请使用 Vin_max 和 LIR 0.3~0.5计算此电感。 该100uH 对于该应用来说太大。  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以这么做、它给我一个44uH 的 L、其中 Lir 值为0.3。 但我不明白您如何确定要使用的 Lir 值。 在评估模块上、建议使用0.1至0.3、我知道较低的 Lir 可提供较小的输出纹波。 评估模块具有82uH、对应于0.15的 Lir。

    那么、建议0.3到0.5 Lir 的理由是什么?

    Jan Ddden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    老实说,这种价值被称为惯例。  LIR 是一个系数、表示电感器纹波电流相对于最大输出电流的大小。 在每个周期中,电感器电流是最大输出电流的 LIR 乘以。 电感器纹波电流由输出电容器进行滤波。 因此、选择高电感纹波电流会影响输出电容的选择、因为输出电容的纹波电流额定值必须等于或大于电感纹波电流。 通常、大多数应用的 LIR 介于0.2至0.5之间。 通常、我们建议为0.3~0.5。

    BRS、

    年轻