This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2660:在过流故障期间、电子保险丝热关断需要多长时间?

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053287/faq-tps2660-how-much-time-does-the-efuse-takes-to-thermal-shutdown-during-overcurrent-fault

器件型号:TPS2660

在过流故障期间、电子保险丝热关断需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    背景:

    在过流故障期间、电子保险丝将故障电流限制为 ILIM 引脚上的 RILIM 电阻器设置的值。 由于电子保险丝保持恒定的输出电流、输出电压 VOUT 由有效负载阻抗决定、因此 VOUT 将低于电源电压 VIN。 这会导致电流限制模式下的功率耗散、PD = ILIMIT x (VIN - VOUT)。

    功率耗散会升高器件结温 TJ = TA +θJA x PD (θJA 是热阻) 、这会导致 TPS2660电子保险丝 在 TJ 超过157°C 时进入热关断状态

    TPS2660电子保险丝示例:

    假设电流限制设置为2A、如果负载尝试获取大于2A 的电流、TPS2660将限制电流、VOUT 将根据负载消耗的功率下降。

    对于24V VIN、让我们假设负载消耗的功率为24W、即1A 负载(24Ω Ω 的有效 RLOAD)。 Ω 负载变为60W、即2.5A (9.6 μ A 的有效 RLOAD)、TPS2660会将电流限制为2A、VOUT 将下降至

    VOUT = ILIMIT x RLOAD_EFF =Ω x 9.6 μ A = 19.2V

    PD = 2A x (24V-19.2V)= 9.6W

    热关断(TSD)时间:

    结温上升所需的时间取决于器件的功率耗散和工作温度,如下图“热关断时间与功率耗散间的关系”所示。  另请注意  

    例如、在25°C 的环境工作温度下、当 PD 为10W 时、由于 TSD、器件需要472ms 才能关闭。

    如果输出短路 、VOUT = 0V、 然后 PD = 2A (24V-0V)= 48W。 在这种情况下、由于 TSD、器件只需4ms 即可关闭。