This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:如何在无 SR 时设计 DCM、TOPE-AND OUTF

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053154/ucc28951-q1-how-to-design-dcm-oute-and-outf-at-no-sr

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC2895

尊敬的 TI 成员:

您能否告知我如何在无 SR 时设计 UCC28951的 DCM 引脚、TO式 和 OUTF 引脚?

我应该将这些引脚连接到 GND 还是断开?

由于我们不使用 SR 引脚(SR 信号)、因此我们想知道如何处理这些引脚。  

请帮我提供您的建议。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以参考 UCC2895,它是不带 SR 功能的 PSFB 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的回复。

    我们必须使用 UCC28951、请您再次向我提供建议吗?

    连接到 GND 还是断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不需要 SR 函数并继续使用 UCC28951,则只需打开 OLUT&F 即可。