This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:强制降压模式的使用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052787/tps61094-the-usage-of-forced-buck-mode

器件型号:TPS61094

专家您好!

我对 TPS610894的强制降压模式有疑问。
我无法理解强制降压模式的用法。
我怀疑超级电容器在正常情况下由降压转换器充电、并且在输入电压期间超级电容器电源暂停。
但是、数据表仅说明了超级电容器使用降压转换器通过 Vin 充电、而未说明如何在超级电容器上使用充电能量。

您能告诉我强制降压模式的用途和 预期 的最终应用吗?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuki-San、

    如果您希望在存在 Vin 时为超级电容器充电、并在 Vout 和 Vin 上使用超级电容器的能量、请使用自动降压/升压模式;

    输入电压时使用强制降压模式 VOUT_TARGET+100mV 和 VOUT>VOUT_TARGET。 因此、在某些用例中、当客户具有 Vin<Vout_target 时、他们可以使用强制降压模式强制超级电容器充电、并 在超级电容器完成充电后手动将模式切换回自动降压/升压模式。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao-San、

    感谢您的解释。
    我了解什么是强制降压模式、但我无法想象此模式的用法和最终应用。
    您会告诉我强制反向模式的用法和目标最终应用吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    一些客户打算仅将 TPS61094用于开关+A 线性充电器、他们不希望通过超级电容器的电压升高 Vout;我们还看到客户的 Vin 较低、但仍希望在不存在 Vin 时为超级电容器充电并提高输出。 这就是我们离开强制降压模式的原因;

    -文豪