This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何了解 SW 节点的绝对最大额定值?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053263/faq-how-to-understand-the-absolute-maximum-ratings-of-the-sw-node

我的应用中 SW 节点的测量波形似乎超过了数据表中提到的 SW 节点电压额定值。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件数据表中的绝对最大额定值表指定了可施加到器件引脚上的电压或电流的直流限制。 对于 SW 节点、最大额定电压是指在低侧 MOSFET 器件中的氧化层开始击穿之前可以施加的最大电压
    并导致漏极和源极之间短路。 在开关运行期间、由于同步降压的运行原理、可能会超过额定值
    转换器。 这不会违反绝对最大额定值、因为导致电压偏移的电流由输出电感器在开关运行期间施加。

    不过,还需要考虑一些其他方面:

    首先、应使用适当的测量技术。 不正确的测量技术会引入额外的噪声、从而增加在 SW 节点上观察到的电压偏移。 通过正确测量 SW 节点电压、设计人员可以观察器件实际承受的应力、而不会因 SW 节点的高频上升和下降时间而导致失真。

    最后、应考虑 PCB 布局是否正确。 良好的布局可最大限度地降低系统中的 EMI 和噪声。

    以下应用手册详细讨论了这些要点:

    "了解 SW 节点的绝对最大额定值"

    以下电源技巧培训视频也可能有用:

    "电源技巧:管理直流/直流转换器的开关节点灵敏度"