This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何设计应用以最大限度降低系统配电网络中分布的开关噪声?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053259/faq-how-can-i-design-my-application-in-a-way-to-minimize-the-switching-noise-distributed-in-the-power-distribution-network-of-the-system

我的应用使用不同的直流/直流转换器为系统的不同功能块供电。 我如何设计应用以最大限度地降低系统配电网络中的开关噪声、例如在使用具有恒定工作频率的转换器时避免可闻范围内的拍频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电源树中控制两个转换器开关频率的不同概念可以用不同的方法实现。 无论是采用恒定频率运行还是扩频、没有同步显然是最简单的实现方式、并且由于可以启用省电模式下的自动转换、因此可以在轻负载时实现最高的电源转换效率。

    在使用具有恒定工作频率的转换器时、为了避免可闻范围内的拍频、可以将标称频率设置得更宽、以确保拍频始终高于可闻范围。 任何实现中的同步都可以降低输入电流和电压纹波或
    在定义的频率对其进行控制最少。 这可以减少噪声滤波的工作量。 它甚至可以降低转换器输入端的总电容。 实现同步的一种简单方法是使用其中一个直流/直流转换器作为时钟基准。 根据输入和输出电压比、开关波形可直接用作另一个转换器的时钟基准。 为了获得稳定的解决方案、提供时钟信号的直流/直流转换器应在强制 PWM 模式下运行、以避免在省电模式下由低频运行导致的中断。

    应该注意的是、其中一个转换器的负载电流的任何变化都会对其输入电流产生影响、并对系统的总输入电流产生影响。 它会改变总输入电流的波形和纹波、这可能会降低同步的优势。

    有关直流/直流转换器同步的更多详细信息、请参阅以下应用手册:

    "同步电源树中的直流/直流转换器"